This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:E2E

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703192/ads124s06-e2e

器件型号:ADS124S06

您好、先生、

我能否在 ads124s06的内置 SPI 功能中使用微控制器???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kinnari、

    很抱歉耽误你的回答。 可以、您可以使用微控制器内置 SPI 外设、但由于通信事务中的传输长度不同、您需要将 CS (或 SS)作为 GPIO 进行控制、而不是使用外设 SS。 您还可以将 ADS124S06 CS 引脚接地、无需使用 CS。 这里唯一的问题是、如果通信由于某种原因中断、那么通过切换 CS 引脚来复位 ADS124S06的 SPI 内部信息很有用。

    此外、所有通信都必须以字节长度或字节的倍数进行。 因此、您需要相应地发送和接收数据。

    此致、
    Bob B