This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:I2C 电压容差

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703761/ldc2114-i2c-voltage-tolerance

器件型号:LDC2114

使用的是具有外部3.3V 微控制器的 LDC2114。  

数据表给出了 LDC2114 SDA 和 SCL 线路的最大容差为3.6V。  

是否可以直接连接 LDC 和微控制器 I2C 线路?是否需要电平转换器?

(我曾尝试将此帖子发布在我认为属于该帖子的电感式传感论坛中、但它会自动更正到精密数据转换器论坛中)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您可以直接连接 LDC2114和3.3V 微控制器之间的 I2C 线路。 请勿使用电平转换器。  

    此致、