This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91051:外部滤波器设计

Guru**** 2766925 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699369/lmp91051-external-filter-design

器件型号:LMP91051

你(们)好

我的客户考虑使用 LMP91051。

他们希望将 LMP91051用于气体检测仪。

他们有一些问题。

请告诉我以下问题。

Q1)它们需要检测 CO、CO2或 CH4。 使用 LMP91051是可行的吗?

Q2)使用外部滤波器时、FC 是 BPF 的中心频率?

如果带宽为100Hz、50Hz ~ FC ~ 50Hz 是正确的?

Q3)在数据表中、灯频率为1~3Hz。  

我们可以使用 FC = 4Hz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jung、

    我将对此进行研究、并很快返回给您。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jung、

    Q1)是的、您应该能够检测这些气体。 只需注意每种气体的频谱特性。 LMP91051数据表的第17页上提供了一些有关这一点的良好信息。

    Q2)是的、如果您的带宽为100Hz、则信号不会从中心频率衰减+/- 50Hz。 如果这是你想要问的

    Q3)灯的脉冲频率为1至3Hz (典型值)。

    您要在应用中测量什么? 为什么您的应用需要4Hz 的中心频率?

    最棒的
    Megan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我有更多问题。

    请告诉我。

    1)原理图

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

    2) Webench 设置

    3)波形

    条件和需求)
    我们测试的方法是通过驱动4Hz 的灯频率(绿色标记)(如上波形所示)来测量一次活动(250ms)和参考(250ms)。活动和参考(紫色标记)已调整为4Hz、以便通过相位调整使每个波形都是完整的正弦波、 然后测量每个信号。

    因为这种方法的问题是每个信号都会发生峰值漂移。
    当在工作电压为700mV (峰峰值)时出现大约20mV 的漂移(即使 LMP 的多路复用器是固定的、也存在漂移)。

    Q1)
    如果信号漂移正常、比率是多少?

    Q2)
    请建议如何改善漂移。 4Hz 驱动以及基准和工作信号测量方法等

    问题3)
    将 BPF 的 FC 设置为4Hz 后、BW 为100Hz 时的切割频率是多少? (使用 R、C LPF、HPF 计算计算得出的结果为0.15hz ~ 106hz)

    请帮助我并告诉我。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jung、

    我将对此进行研究并返回给您。

    最棒的
    Megan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jung、

    波形上是否是从 LMP91051的输出引脚测得的黄色标记? 只是想澄清一下。

    Q1)您所指的比率是多少? 您尝试将输出与什么进行比较?

    Q3)使用您的电阻器和电容器值、我计算出了相同的切削频率(0.15Hz ~ 106Hz)。 但是、对于理想的带通滤波器、如果中心频率为4Hz、带宽为100Hz、则中心频率应为+/- 50Hz。 计算结果是您对设计的预期还是期望的结果?

    最棒的
    Megan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Anderson

    黄色标记波形为 LMP910徽 标的输出。
    您可以看到漂移约为20mV。
    它们需要完整的正弦波输出。 但是、根据波形、黄色标记不是完整的正弦波。 漂移大约为20mV。

    Q1)他们需要知道这个20mV 漂移是 LMP91051的正常规格。 如果是、他们希望知道相对于完整正弦波的漂移比。

    Q2)请建议如何改善漂移。 4Hz 驱动以及基准和工作信号测量方法等

    Q3)在 webench 中、滤波器 R、L、C 值在 FC 4Hz、BW 100Hz 时自动计算。
    因此、它们需要正确的切割频率、根据中心频率计算出0.15~106Hz 或+/- 50Hz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jung、

    您能否准确地在发生漂移的波形上向我们展示一下? 相同的偏移模式是否重复加班?

    当您的 FC 为4Hz 时、为什么需要100Hz 的 BW? 所需的切割频率取决于您的应用。

    最棒的
    Megan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jung、

    如果您能向我们提供以下内容、将有助于我们更好地理解问题:

    您能否提供信号 IN1、IN2和 A0的示波器捕捉? 这样、我们就可以在外部滤波之前查看您的输入信号和输出、或者您可以停用外部滤波器并提供该输出信号。

    2.您能否澄清一下您在这里的意思:"活动和参考(紫色标记)已调整为4Hz、以便通过相位调整使每个波形都是完整的正弦波、然后测量每个信号。"

    最棒的
    Megan