This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:如何设计用于检测具有小孔的金属板旋转的传感器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC1312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703619/ldc0851-how-to-design-sensor-to-detect-the-rotation-of-a-metal-plate-with-small-hole

器件型号:LDC0851
主题中讨论的其他器件: LDC1312

您好!

我的客户希望使用 LDC0851来检测圆形 不锈钢板的旋转情况、它上有很多小孔(孔的直径为3mm)。 请参阅随附的详细机械图

据我了解、为了使器件对小孔做出响应、传感器的直径不应大于该孔。 但是、我发现基本上不可能使用 Webench 设计这样小的线圈来与 LDC0851配合使用。 您对此应用设计传感器有什么想法吗?

谢谢!

e2e.ti.com/.../_3652A852D876_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为3mm 外径限制性太强、无法满足 LDC0851的最小传感器电感要求。 您的客户是否需要检测部分轮岗或全部轮岗? 如果它们不需要检测整个旋转的小部分、那么看起来板的中心区域中会有较大的孔、从而允许它们使用较大的传感器。 如果无法做到这一点、则应尝试使用 LDC1312、它可以驱动比 LDC0851更低的电感。

    我还建议使用 电感式传感设计计算器工具、该工具可在任何 LDC 器件产品页面的工具和软件选项卡底部找到。

    此致、