This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:内部基准电压

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703390/ads114s08-internal-reference-voltage

器件型号:ADS114S08

你(们)好

我对 ADS114S08的内部基准电压精度有一些疑问:

描述:

ADS114S08用于测量模拟输入(0… 10V 或0… 20 mA)。   

输入组有自己的电隔离组。 ADS114S08使用内部基准电压。 REFOUT µF 一个10k Ω/6.3V X5R 陶瓷电容器直接去耦到 REFCOM 和 GND。 没有其它到 REFOUT 引脚的连接。  ADS114S08采用 VQFN 封装。

REF 配置寄存器(05h)设置为0011.1010

问题:

在 REFOUT 和 REFCOM 之间的去耦电容器上测量的电压基准似乎在低于-0,1%限制的较低区域内、而有些则在外部。
 

七个不同的 AD 转换器显示了这些值:

• 2 498伏
• 2 498伏
• 2 498伏
• 2 498伏
• 2、489 V
• 2 498伏
• 2 498伏

根据数据表、在+25°C 时、基准电压应为2、4975至2、5025V 所有值都很低且接近限值、其中一个值似乎超出限值。
基准电压已经用2种不同的仪器进行了测试、这两种仪器显示相同、并且 A/D 转换器采样值比预期的值高0.1%、这表明基准电压很低。


问题:
基准电压为何如此低?

基准电压是否呈低电平趋势? 数据表中的图21显示、对于检查的样本、基准电压始终低于2、500V。  

此致

Niels Ole  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、

    VREF 输出电压值有几个关键组成部分。 一个是 AVDD 电源电压、另一个是温度、第三个是封装应力。 您参考了图21、该图是3.3V AVDD 电源的输出电压随温度变化的情况。 如果您看看图22、您将看到输出电压将如何随电源变化。 请注意、2.5V 输出约为5V AVDD 电源。

    第三个分量是封装应力。 模塑化合物封装应力将影响输出、并且器件的任何额外外部应力也将影响电压输出。 插座中的输出与器件焊接时的输出大不相同。 使用 QFN 器件时、这种应力更难预测、这就是容差更宽的原因。 此外、在输出稳定之前、电压往往会在最初的100小时左右的工作时间内下降、随着模压混合物的固化、这种变化可能在30至100ppm 范围内的任何位置。

    因此、与最终测试电压(固定值)相比、由于 AVDD 工作范围的特性、基准电压较低。 当 AVDD 小于5V 时、基准电压很可能小于2.5V。 根据封装应力的不同、电压可能低于预期。 例如、手动焊接器件与回流焊有很大不同。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我们在2种不同的设置中使用 ADS114S08。
    其中一个具有 AVDD = 5.0V 和 AVSS = GND。 (DVDD 和 IOVDD = 3.3V)
    另一个则 AVDD = 2.5V、AVSS =-2.5V。 (DVDD 和 IOVDD = 3.3V)
    温度为 APP +25°C

    在这两种设置中、基准电压都很低、但外部+/-0.1%的基准电压是由+/-2.5V 双电源供电的。

    但它让我感到震惊:当基准电压为2.5V 时、仅为 AVDD 使用2.5V 是否是一个问题? AVDD 是否产生内部基准电压?
    在数据表的图119中、显示了具有+/-2.5V 的设计、但此处 REFCOM 引脚设置为-2.5V。 在我的设计中、REFCOM 设置为 GND。 是否应将其设置为-2.5V?
    (我可以在引脚功能列表中看到、它应该连接到 AVSS、因此我可能在这里犯了一个错误。)

    此致、
    Niels Ole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels Ole、

    是的、内部基准来自模拟电源(AVDD/AVSS)、REFCOM 应连接到 AVSS。  要测量基准电压、您需要在使用双极模拟电源时相对于 AVSS 而不是 AGND 进行测量。

    此致、

    Bob B