This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96163:示例配置

Guru**** 2682335 points

Other Parts Discussed in Thread: LM96163, SENSOREVAL, DIGITALTEMPSENSORSEVM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699117/lm96163-example-configuration

器件型号:LM96163
主题中讨论的其他器件: SENSOREVALDIGITALTEMPSENSORSEVM-SW

LM96163支持、

出于某种原因、e2e 论坛将此问题强制发送到精密数据转换器论坛。  我想它将位于温度感应下。

我们的客户正在使用 LM96163、想要一个示例配置。  我从产品页面 SensorEval (也称为 DIGITALTEMPSENSORSEVM-SW)下载了 EVM 软件。

该软件似乎支持 LM96163、但当我使用"无硬件"选项打开它时、它会在以下路径中查找不存在的 lm96163nopb.dat 文件。

C:\Program Files (x86)\National Semiconductor \SensorEval\lm96163nopb

您能帮助解决这个问题吗?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    The.dat 文件具有 寄存器配置。  显然、默认的软件安装不会为 SensorEval 所支持的每个器件提供.dat 文件 。  BTW、当您在 GUI 中更改寄存器设置时、您可以将设置保存为.dat 文件。

    您可以检查此路径下的文件夹,并亲自看到有些文件夹 具有.dat,有些文件夹没有。

    C:\Program Files (x86)\National Semiconductor \SensorEval

    遗憾的是、此软件非常旧、我不知道为什么并非所有器件都有默认的寄存器.dat 文件。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文、

    感谢您的回答。 我不需要.dat 文件。 我需要器件的建议设置、我认为我可能从.dat 文件中获得这些设置。

    客户正在尝试使用该器件、且 PWM 输出仅设置为1%或100%。

    谢谢、
    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    数据表中描述了 POR 寄存器设置。
    如果您有 LM96163EBEVM + sensoreval 软件、则可以使用寄存器设置。
    数据表中提供了设置风扇控制器的说明。 参见第21页的“LM96163要求的初始风扇控制寄存器序列”。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文、

    客户发现、通过将 D+和 D-连接到 GND、器件开始按预期工作。  这是您期望的吗?  (我认为它强制出现低温故障、而不是浮点故障。)  

    它们是否应该能够禁用远程二极管温度传感器并依赖本地传感器?  浏览数据表、可以看到、但我实际上看不到哪个寄存器设置处理这种情况。  您能帮您指出吗?

    谢谢、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    将 D+引脚接地将强制远程温度读数非常低(-128C 或0C、具体取决于格式)。 这将触发故障、并且还可以触发远程通道的低温警报。 接地 D-的影响也未指定、但如果客户希望使用此方法忽略远程传感器、我建议禁用可使用寄存器0x16完成的远程警报和远程 T_Crit 中断。 遗憾的是、LM96163似乎没有能够完全禁用远程传感器的单个位。

    在默认设置下、将这些引脚接地不会对 PWM 输出产生影响、但如果您可以提供客户在启动序列期间写入的寄存器值、我可以更详细地了解这种情况的发生原因。  


    谢谢、

    Brandon