This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于基于 FPGA 的数据采集的 ADC 开发板

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS1274, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703405/adc-development-board-for-fpga-based-data-acquisition

主题中讨论的其他器件:ADS131A04ADS1274ADS1278

您好!

我正在寻找可与 Zedboard (FMC 连接器)Altera DE10 - Standard (HMSC 连接器)配合使用的 ADC 开发板。 我已经花了几个周末在浏览 TI 网站、但没有找到适合我的应用的产品。

我正在寻找一个具有4-8通道、24位、并且能够以10kHz 或更高频率对每个通道进行采样的 ADC。 我找到了来自模拟器件的 AD7768开发板、它将与 Zedboard 配合使用。 但是、我更喜欢使用 DE10 FPGA 开发板、因为它具有一些用于 FPGA 的专用外部 RAM。 我正在特别寻找开发板、因为我想尽快开始开发、否则我会考虑制作自己的硬件。

欢迎您提出任何建议!

谢谢、
Derry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derry:

    欢迎参加我们的 e2e 论坛!

    我们拥有几个4至8通道器件、可满足您的需求。 请看一下 ADS1274、ADS1278和 ADS131A04。 每个器件都有自己的评估模块、其中还包括控制器板(遗憾的是、它预封装、我们无法单独提供 EVM)。 从开发的角度来看、您需要创建一个线束、用于将 SPI 主设备从 LTC 接头连接到评估模块。 我们没有任何可直接连接到 HSMC 接口的板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的建议。 我认为其中任何一项都符合我的需要。 我稍微不想朝这个方向走、就是需要制作线束。 我还希望连接到开发板上的逻辑内核、而不是 HPS、因此需要在其中进行一些计算。

    我确实找到了这个 https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/an/an706.pdf 、它为您提供了一个实现建议方向的案例。 我仍然需要考虑这一点。 谢谢 agian!  

    谢谢!

    Derry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!