This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC102S085:需要用于 DIN、SYNCB 和 SCLK 的上拉/下拉电阻器?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC102S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703588/dac102s085-pull-up-down-resistor-requried-for-din-syncb-and-sclk

器件型号:DAC102S085

大家好、

DAC102S085是否需要用于 DIN、SYNCB 和 SCLK 的上拉/下拉电阻器?
我在 EVM 原理图中没有看到任何外部上拉/下拉电阻器。
内部上拉/下拉电阻器是否已包括在内? 还是直接连接没有问题?
谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    感谢您的查询。 我们建议为/SYNC 使用上拉电阻、因为它是一个低电平信号。 其他信号不需要它。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    DIN 有内部上拉或下拉?
    谢谢你。

    此致、
    Jade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    据我了解、它也没有。 很难从设计团队获得详细信息、因为这是一个很旧的部分。 但是、即使它具有上拉电阻、它也会是弱电阻、并且不会加载任何驱动器。

    此致、
    Uttam