This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:BT656乘法器

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702923/tvp5150am1-bt656-multiplier

器件型号:TVP5150AM1

我们需要将 TVP5150AM1的 BT656输出连接到两个 OLED 显示屏。 有人可以为此建议方案吗? 我们是否可以直接并联(没有任何缓冲器)连接到两个显示屏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于许多因素。

    主要关注点如下所示...

    a) TVP 的输出驱动能力

    b) OLED 引脚上的输入电容

    c) PCB 布局电容

    d) PCB 和 OLED 之间可能存在的任何电缆电容

    您只需要分析这些因素。

    只要 OLED 可以直接接受 BT656输入、您就不需要担心格式转换。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  澄清了、如果通过使用数字 IO 缓冲器、我们是否可以考虑上述参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否完全理解了这个问题?

    只要您确保信号完整性良好、就没有理由无法从 TVP 驱动多个目标。

    不过、信号完整性是最重要的因素。 这包括时序(信号长度和匹配)、电容(影响压摆率)、阻抗匹配(影响反射)、残桩(阻抗不连续性)。

    TVP 纯粹是输出、因此它本身并不关心连接和侦听多少个器件。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的支持。