This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997EVM:精密数据转换器论坛

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997EVM, DAC8740H, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702377/dac161s997evm-precision-data-converters-forum

器件型号:DAC161S997EVM
主题中讨论的其他器件: DAC8740HDAC161S997

尊敬的先生:

我将 DAC161S997EVM 用于 HART 调制解调器。 但它不连接 USB 端口。

这意味着这通常是由于系统上未安装所需的驱动程序所致。

但驱动程序已成功安装。 此外、我还重新安装驱动程序和 GUI 软件

问题是什么?

请注意、

SEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SEO

    您是否尝试使用连接到同一台计算机的两个 EVM? 当 DAC161S997 EVM 与 DAC8740H EVM 同时连接到同一台计算机时、我之前曾看到过此错误。 您在帖子中提到了 HART 调制解调器、因此我想知道这是您尝试的吗? 如果您尝试同时使用 EVM、则需要将它们连接到单独的计算机。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satterfield、

    正如您所说、我使用的是 DAC8740H EVM 和 DAC161S997。 但是、如果您观看我的帖子中的最后一张图片、我只连接了一个端口(COM6)。

    我只尝试 连接 DAC161S997EVM 和 GUI 程序。 此外、我删除了 DAC8740H GUI 程序、但仍然存在相同的问题。  

    我认为还有另一个问题。

    请注意、

    SEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SEO

    您是否已将环路+和环路-连接到电源? 在此 EVM 上、DAC 由环路供电。 如果未连接电源、它仍将显示为 COM 端口、但在启动 GUI 软件时会出现错误。

    此外、您在哪个版本的 Windows 上运行该软件?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satterfield、

    我尝试使用24V 直流连接 Loop+和 Loop-。  但我找不到端口。  

    我检查 U5、U2、U1的电压、一切正常。

    我在 Windows 7上运行该软件。

    请注意、

    SEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SEO

    看来 NI-VISA 司机有问题。 这应该由 DAC161S997 EVM 软件自动安装。  您可以尝试在 Windows 中禁用驱动程序签名实施并重新安装 EVM 软件。 如果驱动程序未签名,Windows 可能会阻止该驱动程序。 您还可以尝试下载直接安装 NI_VISA 驱动程序。 以下是驱动程序 http://www.ni.com/download/ni-visa-17.0/6646/en/的链接 。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satterfield、

    感谢你的帮助。 通过安装 NI_VISA 驱动程序、我可以找到并连接端口 GUI 程序。

    请注意、

    SEO