This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:我们需要完整的电气特性值

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702313/ads8588s-we-need-the-full-electrical-characteristics-value

器件型号:ADS8588S

我们正在研究 ADS8588S、作为数据表 的电气特性部分、第8页、我们有一个问题:为什么某些 电气特性值不能给出最小值和最大值、而只给出典型值、

例如、如下所示、例如在内部基准、所有输入范围、仅提供典型值+/-4、

℃ ,没有最小值和最大值、我们希望在-40~75 ̊ C 工作温度下使用 ADS8588S、因此需要验证每个参数范围。PLS 帮助。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们将深入了解这一点、并将向大家介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同一个问题,想知道 ···········

    它`s 有任何 要 与类型值一起使用的系数来替换 MAX 值?

    就像 高音类型值可用作 MAX 值?一样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在向客户销售之前、所有器件都在制造过程中进行了测试、以确保器件的性能。 由于测试时间限制、虽然并非所有参数都可以按相同的详细程度进行测试、因此某些参数优先于其他参数。
    此致、Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、我们是否应该具有 MAX TUE?的通用值、以便我们能够确保在限制条件下实现8588性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看信息量的一种方法是、通常、典型规格中列出的值将涵盖高斯分布上的±一个标准偏差或±sigma。 这可能有助于了解大多数器件的行为方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!