This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7263:ADS7263/8363EVM 的机械数据

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7263, ADS8363EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702942/ads7263-mechanical-data-for-ads7263-8363evm

器件型号:ADS7263
主题中讨论的其他器件: ADS8363EVM

我们正在使用 ADS7263/8363EVM 进行原型设计,我们需要准备一个定制的支持 PCB,该 PCB 将以机械方式安装 EVM 上的连接器-您能否共享 EVM 的机械布局数据? -例如光绘文件。

此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    这是一个使用 ADS8363EVM 连接器的原型、用作工程评估的内部测试装置、还是该原型用于要销售的终端设备产品?

    评估板套件仅用于工程开发、演示或评估。 请参阅《ADS8363EVM 用户指南》第7页的"评估板/套件重要声明"。

    谢谢、
    此致、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    它不是销售的、它是  一个作为 POC 的原型、我们将有几个 evals 一起工作、因此支持 PCB 将更高效地工作。

    此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    我将通过电子邮件直接与您联系、并提供布局信息。

    非常感谢、

    此致、

    Luis