This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91300:LMP91300

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703247/lmp91300-lmp91300

器件型号:LMP91300

您好!

我正在尝试设计一个长距离金属探测器( 1m )。 那么、该器件是否适合我的设计?

换句话说、目标的最大工作距离是多少?

谢谢、此致

Rowaili

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    LMP91300 (和所有电感式感应器件)的感应范围取决于传感器线圈的直径。 通常、传感范围约为线圈直径的100%。 我认为1m 的检测距离对于所有电感式感应器件都是不可行的。 您可以尝试使用超声波传感、但这无法区分金属和非金属。

    此致、