This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:使用 DACx760EMC-EVM 和 SM-USB-DIG 时、最大输出频率是多少?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701300/dac8750-with-the-dacx760emc-evm-and-sm-usb-dig-what-is-the-maximum-output-frequency

器件型号:DAC8750
主题中讨论的其他器件: DAC8760

您好!

我想使用 DACx760EMC-EVM 生成由 PC 控制的模拟输出。 我想知道使用该设置可以从 DAC8750获得的最大输出频率是多少。

谢谢、

Bo Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    您提到了 DACx760和 DAC8750。 DACx760具有输出电压和输出电流、而 DAC8750只有电流输出。 您是否使用电压或电流输出?

    更新频率将由稳定时间和 SPI 更新速率决定。 在无电感负载的情况下、DAC8750在16mA 阶跃下的稳定时间为10us。 稳定时间取决于阶跃大小、但这意味着在无电感负载的情况下、最快更新速率为1/10us = 100kHz (16mA 阶跃)。 这假设 USB-DIG 可以如此快速地写入 SPI 命令。 我不确定 USB-DIG SPI 的时钟频率、但我认为它相当慢。 在小于1mH 的小电感负载下、稳定时间变为25us 或40kHz (16mA 步长)的最大更新速率。 在大多数应用中、由于接线、会产生一些电感负载。

    谢谢、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    非常感谢您的回复。 我的意思是 DAC8760、因为我将使用电压或电流。 我注意到、在 DAC8760的数据表中、电流模式对电感有要求、电压输出对负载电容没有这种要求。 是这样吗? 电压输出稳定时间为0至10V 至+/-0.03% FSR。 这是否意味着稳定时间在10V 变化到0.03% FSR 变化范围内是恒定的? 为什么电流输出没有+/-? 对于电流模式、当步进电流较小时、稳定时间是否会更短?

    由于 SPI 时钟速率可快至30MHz、因此数据写入速率应高于100kHz 或40kHz。 因此、限制应该在 USB-DIG SPI 上。 TI 是否提供任何更快的解决方案?  VA800A-SPI 似乎 可以通过 USB 提供30MHz SPI 接口。  

    谢谢、

    Bo Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博城

    TI 评估套件仅用于 器件评估、而不是更涉及系统级实施、这就是 SM-USB-DIG 不执行任何高速实施的原因。 有多个平台能够将器件与更快的 SPI 速率连接、您可以将其与 EVM 硬件配合使用、几乎任何 LaunchPad 器件或其他嵌入式处理器/微控制器 EVM 都可以实现这一点。

    [引用 USER="BO Dong26"]我注意 到 DAC8760的数据表中对电流模式有电感要求[/引用]

    电流输出不需要任何电感。 在大多数情况下、数据表会说明测量数据的条件、在某些情况下、这些条件包括电感、以使其更实用或更有用。

    第8页的"电感负载"规格旨在建议电流输出在典型电感负载高达50mH 时保持稳定、而不需要负载。 我可以看到混乱的来源。

    [引用 USER="BO Dong26]*电压输出上的负载电容没有此类要求。 是这样吗? [/报价]

    与上述类似的答复。 电气特性表中的顶线条件说明了并联200pF 电容时的2k Ω 负载。 不需要电容、数据表仅指示数据收集的条件。

    [引用用户="BO Dong26">电压输出稳定时间为0至10V、达到+/-0.03% FSR。 这是否意味着稳定时间在10V 变化到0.03% FSR 变化范围内是恒定的? [/报价]

    我不会完全遵循其中的一些措辞。 数据表显示、对于0V 至10V 的电压输出阶跃、输出在0.03%保护频带内从0V 完全转换到10V 所需的时间为22us、以达到最终稳定值。 基本上、对于指定的步长、大信号加上小信号稳定时间达到0.03%。

    [引用 user="BO Dong26">为什么电流输出没有+/-? [/报价]

    老实说、我认为+/-符号是隐含的、尽管它包含在电压规格中但不包含在电流规格中令人感到困惑。 对于电流输出、其目的肯定是+/-0.1%。

    [报价 USER="BO Dong26"]对于电流模式、当步进电流较小时、稳定时间会更短?[/quot]

    步长越小、转换区域的时间越短、因此对于电压和电流输出而言、步长越小、稳定时间越短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您提供的详细答案。

    Bo Dong