This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD197:ADS1298:软件起搏信号检测

Guru**** 2389070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7042, ADS1298, TIPD197
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702774/tipd197-ads1298-software-pace-detection

器件型号:TIPD197
主题中讨论的其他器件:ADS7042ADS1298

您好!

  参考此处的文档:  http://www.ti.com/lit/ug/tidub75/tidub75.pdf 软件起搏器检测参考设计]   

  图13中提到、我们应该使用 SAR ADC 对运算放大器输出信号进行采样。  

  

 我的问题是:  

    我能否将运算放大器输出直接馈送到微控制器 ADC 而不是使用另一个 ADC??  

    为什么必须为此使用 SAR ADC?

    我的微控制器 ADC 规格如下:  

     采样率: 2.4MSPS

     分辨率:12位。  

     输入阻抗:50千欧

     采样保持电容器:4pF

 

    

 谢谢、

  温斯顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最可能的原因是、对于高分辨率采样、ADS7042可通过一个来自低端 MCU 的 SPI 通道进行数字化和读取。 而不需要具有24位模拟输入的 MCU、这并不容易找到、也不便宜。 除非您已经在系统中使用了一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、连接图中所示另一个 ADC 的主要原因是在系统中需要高数据速率和低数据速率混合使用的情况下。 ADS1298允许用户分接 PGA[1:8]输出并独立处理信号。 但是、如果您不使用混合数据速率、我认为您可以直接从 ADS1298连接到 MCU SPI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winston、

    感谢您的发帖!

    TIPD197中显示的 SAR ADC 解决方案只是一个示例、说明了如何完成此应用。 只要采样率和分辨率满足您的性能标准、您就可以根据需要使用不同的 ADC。 除了 ADS129x 之外、使用单独 ADC 的原因是、我们无法以快于其他通道的速度运行单个通道、从而获得起搏器检测所需的带宽。 许多应用甚至需要32kSPS 以上的速率、因此为此应用选择了一个功耗和尺寸都最低的更高速度 ADC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin。