This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:数据表中的错误

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703140/ads114s08b-error-in-the-datasheet

器件型号:ADS114S08B

数据表第1页的"器件信息"下出现错误。

TQFP-Package 的"封装尺寸"不是5.0mm x 5.0mm、而是7.0mm x 7.0mm。


也许有人可以更改文档、我希望这是正确的论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    欢迎访问我们的 E2E 论坛、非常感谢您的反馈。

    我知道我们的数据表中引线式封装的封装尺寸规格通常会给客户造成困惑。 但是、我们的 TI 内部数据表指南要求我们在此表中单独指定引线式封装的"封装尺寸"。 这意味着没有引线的尺寸、因为在这种情况下、引线不被视为封装"主体"的一部分。 除非这些准则得到修改、否则我无法做任何事情。 我很抱歉。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供快速且合格的答案。

    很抱歉、这是我的误解。

    如果我读的是"模塑主体尺寸"、那么对我来说会更清晰。 我在数据表中找不到关于"封装尺寸"的任何其他参考、但现在我知道了。 :-)


    来自 Spreewald 的问候