This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1131:通过 ADS1131和 Arduino 设置通信

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1131, ADS1230, ADS1118, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703000/ads1131-setting-up-communication-via-ads1131-and-arduino

器件型号:ADS1131
主题中讨论的其他器件: ADS1230ADS1118ADS1120

我已经焊接了 IC 并按照数据表中的说明进行连接 ;但是我没有连接权重桥、而是连接了一个电池(以便获取电池的 ADC 值)。

我的问题是、在开始 SPI 通信时、我们能否在 Arduino 上读取 ADC 值? 并且没有从器件选择(SS)引脚;以便通过 SPI 开始通信。

或者还有其他连接吗? 如我所见、评估板(ADS1131-REF)也可用于相同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushma、

    由于 ADS1131的 PGA 增益设置为64、因此将电池直接连接到 ADS1131的输入端不会获得良好的结果。  如果基准电压设置为5V、则满量程范围的测量范围为+/- 0.5 Vref/增益或+/- 39mV。  此外、共模输入范围还必须确保输入介于 GND +1.5V 之间、但小于 AVDD-1.5V。

    尽管以下帖子与 ADS1230直接相关、但其操作和输入可能非常相似。  此外、还讨论了如何使用简单电路对器件进行测试。

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/701149/2590382#2590382

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    非常感谢、先生、我知道了您的观点、但在我正在尝试的这个项目中、我将消耗我的电池电量、因此这使我设置分压器值、使它保持与电池的 mV 压差、因此感觉很麻烦。 因此、我将转向  一个非常适合此用途的组件。

    主席先生,谢谢你的建议。

    Sushma Mantagani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushma、

    如果您只想测量电池电压、可以查看 ADS1118或 ADS1120等器件。

    此致、
    Bob B