This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200:我们会否在未来4~5年内停止销售 THS8200产品?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703029/ths8200-whether-we-will-stop-selling-the-products-ths8200-in-the-next-4-5years

器件型号:THS8200

大家好、

我的客户希望在其项目中使用 THS8200器件、但网站状态为 NRND。 因此、客户担心我们是否会在未来5年内停止大规模生产。 因此、他们希望与我们再次核实。 如果我们在接下来的4~5年内不停止销售这些产品、他们将使用该器件。

请帮您将 其加倍?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前没有计划使器件过时。
    通常、NRND 意味着设计资源不再可用、因此在解决新设计问题方面的帮助极其有限。
    NRND 并不意味着有停止生产的计划。
    TI 通常会在将器件从 NRND 移至 OBSOLETE 状态时发出相当大的通知、然后在器件移至 OBSOLETE 状态后将通道中的库存保持相当长的时间。
    我无法准确地说每个周期的确切时间、因为它取决于当时的情况、但通常至少需要几年以上。
    请注意、这并不意味着经销商将拥有库存、因为他们是独立的、并将自行决定如何维护库存/提供器件进行销售。

    底线是目前没有计划停止器件的生产。

    BR、
    Steve