This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单端输入

Guru**** 2781265 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292, ADS1292RECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703411/single-ended-input

主题中讨论的其他器件:ADS1292RADS1292ADS1292RECG-FE

您好!

我使用具有 ad8237的放大器电路(ECG 放大器电路示例)、我想将该电路连接到 ADS1292R 的 IN1P 和 IN2P 输入、但我意识到放大器电路是共模输出、 但 ADS1292R 的输入是差分的、在本例中、我无法将它们连接在一起。 那么、我的问题是如何将放大器的输出连接到 ADS1292?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ersin、您好!

    感谢您的发帖!  

    由于 AD8237不是德州仪器的器件、我不熟悉它、无法提供支持。

    我是否可以问您为什么在 ADS1292之前使用放大器? 该器件中已集成 PGA、应能够提供任何必要的增益调整。

    您是否见过示例电路 ADS1292RECG-FE?

    以下是包含原理图的用户指南:
    www.ti.com/.../slau384a.pdf