This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8563:DAC856xT 上电电压确认

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8563T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699990/dac8563-dac856xt-power-on-voltage-confirmation

器件型号:DAC8563

您好!

您能否确认上电后 DAC8563T DAC 的默认输出电压为0V? 指定在复位时、基准默认设置为外部(如果不使用外部基准、则为0V)、且默认增益为1。 由于器件将 DIN 重置为中标度、我假设我的初始输出电压为 Vref/2 = 0V / 2 = 0V。 我是对的吗?

是否可以将 DAC 设置为在上电时默认为2.5V? 我希望使用运算放大器获得+/-5V 输出、如以下 TI 验证的设计电路 http://www.ti.com/lit/ug/slau525/slau525.pdf 中所述 、但我需要确保在上电时输出为0V。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Theo、

    感谢您的查询。 我很期待这件事。 明天回来。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Theo、

    很抱歉这么长时间没有反应。 我在过去的几周里完全被占领了。 如果您查看数据表的第一页、会看到"DACxx62T 器件包含一个上电复位电路、可确保 DAC 输出上电并保持零量程、直到一个有效代码被写入器件、而 DACxx63T 器件类似地在量程中点上电"。 第8.3.3.2节也对其进行了说明。 但是、正确的做法是、由于默认启用了外部基准、输出将取决于外部基准是否打开。

    如果您使用的是 TI 设计电路、输出将为0V、因为内部基准将关闭、DAC 输出将由于没有外部基准而为0V。

    希望我已经回答了你的问题。

    此致、
    Uttam