This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7825:关于连接到引脚 CAP 和 REF 的电容器

Guru**** 2888980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701006/ads7825-about-capacitors-connected-to-pins-cap-and-ref

器件型号:ADS7825

您好、支持团队、

我们的客户现在正在使用 ADS7825。
我们从客户那里获得了有关应连接到 CAP 和 REF 引脚的电容器的问题。

在 μF 表中描述的引脚分配中、连接到 CAP 和 REF 引脚的电容器指定为2.2 μ F 的"钽"电容器。
是否可以将这些电容器替换为"陶瓷"电容器?
此外、如果建议的值和特性可能更改为陶瓷电容器、您能告诉我们这些值和特性。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件很旧、具有钽电容器、因此需要钽电容器。

    如果客户不想使用钽电容器、可以使用相同法拉值的陶瓷电容器、但需要添加一个与陶瓷电容器串联的电阻器。
    令人担忧的区别是、钽电容器的 ESR 高得多、范围为几十欧姆、而陶瓷电容器的 ESR 往往为低毫欧。
    如果使用陶瓷电容器、我建议使用10至15欧姆的串联电阻器。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San、

    感谢您的指导。

    我了解到、插入一个与 ESR 串联的电阻器与一个陶瓷电容器、它就相当于一个钽电容器。
    由于连接到 CAP 引脚的电容器是缓冲器输出、我认为需要考虑相位裕度、并且需要 ESR 等效电阻。
    但是、关于连接到 REF 引脚的电容器、我认为 ESR 可能不会产生影响。 那么、是否需要串联电阻?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。

    当陶瓷电容器更昂贵且性能不如钽电容器时、该器件会被释放、因此该器件使用钽电容器进行表征。 我们已经了解了之前发布的具有钽特性的其他器件、它们已经证明可以与基准引脚中的陶瓷电容器正常工作、但该器件已经使用了很多、遗憾的是、我们无法对其进行评估。
    内部结构似乎不会受到电容器变化的极大影响、但我们无法保证性能。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia-San、

    另外、感谢您的教学。
    我明白了。

    我将要求我们的客户添加等效于钽电容器 ESR 的电阻。

    此致、
    M. Tachibana