This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:关于与 FPGA 连接

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM, HSMC-ADC-BRIDGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701981/afe5809evm-regarding-interfacing-with-fpga

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他部件:AFE5809HSMC-ADC-BRIDGE

请帮助我使用 TI HSMC-ADC 桥接器将 AFE5809 EVM 模块与 Cyclone V GX 入门套件相连。

如果有人对此进行过任何研究或工作、请告诉我。

此致

Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    AFE5809EVM 尚未使用 Cyclone V GX 卡进行测试。

    话虽如此、我查看了 TI HSMC-ADC 桥接卡的原理图。
    检查 LVDS 通道分配、ADC 的 CH1-8通过 CH11连接到 LVDS CH4。

    此外、没有 SPI 信号路由到 ADC 板上的连接器(SPI 连接引脚接地)。
    您需要在 Cyclone 板上确定这是否正常。 这意味着您无法从 FPGA 板配置 ADC。 您必须使用 AFE5809GUI 来配置 AFE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    SIR、您能否向我们发送适用于 Windows 10的最新 AFE5809GUI 的链接。 在 TI 网站上、仅提供高达 Windows 7的 GUI。

    此致
    Shyam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、

    AFE5809 GUI 也可在 Windows 10操作系统上运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试安装它、但失败了。

    检查以下链接是否正确

    http://www.ti.com/lit/zip/sloc276

    此外、如果我还需要 TSW1400 EVM 来完成任务、敬请告知。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、

    您能否详细说明一下"失败"是什么意思?

    GUI 在安装过程中是否出现任何错误、或者在启动/运行 GUI 时是否出现任何错误?
    在这两种情况下、您是否可以附加错误消息?

    链接正确。 您能否确认是否以管理员模式安装了 GUI?

    是的、您将需要使用 TSW1400 EVM 进行数据采集和显示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SIR、软件已成功安装。

    实际上,我不想显示数据。 我只想为 AFE5809EVM 提供模拟输入、并通过 HSMC-ADC-Bridge 传输要在 FPGA 中处理的转换数字信号。 那么、我是否需要 TSW1400来实现该目的?

    非常感谢您的帮助。

    此致
    Shyam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我在其中一台 PC 上安装了软件、但在另一台 PC 上出现未知错误。 下面是有关此问题的屏幕截图。 请仔细研究此事。

    此致

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、

    因此、此错误消息不会提供任何信息来帮助我们调试错误。
    单击"Details">>"按钮后是否可以重新附加错误消息、以查看是否有错误代码或其他内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     下面随附了详细的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    以下是可能导致此错误的一些常见原因。

    1. 没有使用管理员权限运行安装程序。
    2. 防病毒程序可能会阻止安装程序。
    3. 尝试卸载 PC 中存在的所有 NI 软件、并尝试安装 GUI。 这是因为 NI 软件可能已损坏。
    4. GUI 安装程序文件夹中缺少的文件。 (您能否验证 GUI 文件夹中的所有文件是否与安装程序工作所在的 PC 中的文件相同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    点编号 2个帮助。

    谢谢、此致
    Shyam