This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688A 芯片查询

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700164/ads8688-ads8688a-chip-queries

器件型号:ADS8688

您好!

我想知道 ADC (ADS8688)输入通道的可接受噪声水平(以噪声电压/RHZ 为单位)。

我将此 IC 用于传感器数据的信号调节。

我有仪表放大器(AD8429)+滤波器(MAX292)+ ADC (ADS8688)。

此参数(噪声级别)对我至关重要。

根据所用的各种类型的传感器选择上述组件。

还请建议有关此链集成的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI.com 上提供了一个非常方便的工具、我相信这对您非常有帮助。

    这是 模拟工程师计算器。 此工具包含许多计算、模拟电路设计工程师可定期使用这些计算。

    我建议您查看工具的数据转换器信号链噪声部分以解决您的问题。 此 wil 允许您输入所使用器件的参数、并查看其如何影响 ADC 输出噪声。 "帮助"按钮将进一步说明如何使用此功能、并提供数学方程式来支持计算结果。

    您还可以使用 TINA SPICE 仿真您的电路并分析 其噪声性能。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、

    只是为了补充 Cynthia 的建议。 《ADC 噪声高精度实验室 》介绍了 ADC 及相关放大器和基准的噪声计算。 底线是、您通常希望放大器和其他组件的噪声小于 ADC 噪声。 正如 Cynthia 指出的、软件工具可用于将以 dB 为单位的 SNR 转换为以微伏为单位的噪声。 理想情况下、放大器噪声应是 ADC 噪声的三分之一、以便 ADC 性能不受放大器噪声的影响。 放大器噪声可以在 TINA SPICE 中仿真、也可以手动计算。 所有详细信息都在 ADC 精度实验室中、因此我建议您查看一下。 如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、