This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5281:热阻与放大器;最大值 管壳温度

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699933/ads5281-thermal-resistance-max-case-temperature

器件型号:ADS5281

尊敬的团队

我们的客户使用 QFN64封装中的 ADS5281。

它们的器件位于8层 PCB 上、具有多个接地层和散热焊盘下方的24个过孔。

我们如何计算最大值 允许的器件外壳温度?

我们查看了一些文档(如 SLMA002G)、对于某些计算、需要裸片面积、以便可以相对于散热过孔铜交叉区域进行设置。

您能给我们一些要计算的提示吗?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我们将深入了解、并将很快与您再次见面。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    您是否有任何反馈意见可以分享?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请参阅此链接以了解热封装注意事项。

    以下是 ADS5281的热特性。

    此致、

    Dan