This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8691:1MSPS

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702522/ads8691-1msps

器件型号:ADS8691

您好!

数据表中指出 ADS8691具有1MSPS、这是否意味着它发送了100万个32位样本、或每秒仅发送100万位样本?

最棒的酒店

Dukel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dukel:

    器件为1MSPS = 1兆样本/秒、因此一个转换周期完成一次转换可能需要1uS。 数字通信必须在该转换周期内进行。 数据表中的时序图涵盖了可用的不同数字计算模式。

    此外、如果您有兴趣了解有关 ADC 的更多信息、我们现在有一个在线讲座系列、 即 TI 高精度实验室- ADC 、它会非常有用。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cynthia、

    感谢您的回答、我确实注意到了这些讲座并阅读了其中的一些内容。 但是、如果我正确理解、它将每秒转换32位百万次、而不是每秒百万位、因此它能够每秒发送32百万位。
    我提出问题的原因是数据表中没有明确定义"样片"。 这是1位还是32位。
    根据数据表、ADS8691转换时间为655ns

    此致、

    Dukel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我尝试消除这种混乱。

    采样是一次转换、也可以称为转换周期或一次转换结果。

    对于 ADS8691、图1显示了一个采样、或者换句话说 、 一 个转换周期、其时间范围为 t_cycle。 数据表将其定义为最小值 1us。  这就是1MSPS 的来源、  您可以在一秒内获得一百万个样本、即 AKA 转换结果。

    至于这些位、这是不同的、不一定直接连接到1MSPS。

    请注意、在上图中、t_cycle 会对转换周期进行分频、这是665ns 的 t_conv 所在的位置、它 是一个转换周期的一部分。

     数据读取期间 是位被传输的时候、如数据表中的图3所示。 输出位遵循 SCLK 频率、并且必须在分配的数据读取时间内全部输出、可以看到该时间短于 t_cycle 时间。

    因此、当您读取 采样率时、这不是指位输出速率。

    您需要根据所使用的接口检查数据表、以确保使用正确的时序要求。

    TI 高精度实验室提供了许多材料、 这非常有用。 我强烈建议您在设计过程中采用这种方法、第5部分- SAR ADC 输入驱动设计 将证明非常有用、我认为。 此外 、TI 的数据转换器学习中心  在概述标签中提供了良好的信息、该标签分为多个器件、包括 ADC。

    希望这对您有所帮助、Cynthia