This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258晶体振荡器连接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702829/ads1258-ads1258-crystal-oscillator-connection

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件: ADS1158

尊敬的 先生:

  我想知道    是否有其他电容器连接到 ADS1258 芯片内部的 XTAL1和 XTAL2?   内部电容器的值是多少?

  根据芯片手册的建议、 XTAL1和 XTAL2 应该被连接到4.7pf、但是 在一般应用中、4.7pf 太小而不能使用。

  

  有人知道 数据表为什么推荐4.7pf?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    XTAL1和 XTAL2引脚之间没有内部电容器;但是、由于 PCB 板寄生效应、这些引脚之间可能有几 pF 的电容。 我在 e2e.ti.com/.../2341477

    请记住、您使用的晶体可能需要与建议电路不同的负载电容。 最好将 IC 和晶体一起测试以确保兼容性。 MSP430的应用手册讨论了许多设计注意事项以及可用于测试晶体的"安全因子"的测试。 尽管本次讨论的重点是使用外部晶体 MSP430、但它仍然适用于 ADS1158。 您可以在此处找到此应用手册: SLAA322

    如果您不希望进行晶体兼容性测试、那么或许更简单的设计方法是从晶体振荡器或 MCU 向 ADS1158提供15-16MHz 外部直接时钟、而不是尝试从晶体生成该时钟。

    此致、
    Chris