This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:有关 ADS1220断电模式的一个问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702502/ads1220-one-question-about-the-power-down-mode-of-ads1220

器件型号:ADS1220

您好!

我们的客户向 ADS1220发送断电命令、但总系统电流明显没有变化。

那么、我们是否有一种简单的方法来验证 ADS1220是否处于断电模式?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    根据 ADS1220配置的不同、与模拟电源相比、POWERDOWN 命令可能不会对电流的变化幅度大于待机(或空闲)状态。  POWERDOWN 命令将关闭 IDAC (如果已打开)、如果正在使用低侧开关、则将其打开。  在单次模式下、转换完成后、ADS1220将进入低功耗状态、方法是关闭内部振荡器和除 IDAC 之外的所有模拟电路(并打开低侧开关(如果配置为如此)。  ADS1220本身的功率差异是在使用 IDAC 电流源时使用 POWERDOWN 命令。

    如果您想查看 POWERDOWN 命令是否正常工作、我建议使用 IDAC 并查看发出 POWERDOWN 命令时 IDAC 电流是否停止。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的解释、考虑此芯片 ADS1220用于可穿戴设备、待机电流是我们项目的主要关注点。 正如数据表描述的那样、在断电模式下、AVDD 的电流为3uA、而 DVDD 的电流为5uA、配置过程是什么? 那么我们可以实现该低电流结果。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user3687315、

    您能告诉我您写入寄存器的配置是什么吗? 如果您已将 ADS1220设置为连续转换模式、则器件将不会进入低功耗状态、除非发出 POWERDOWN 命令(或通过寄存器写入将 ADS1220设置为单次模式)。 在执行 POWERDOWN 命令之后、当前转换完成后、ADS1220应进入低功耗模式。 但是、如果您向 ADS1220写入新配置、则会再次唤醒器件。

    请确认您的寄存器设置以及断电前后的任何通信序列。 还说明您如何尝试测量电流、例如这是直接测量还是间接测量? 您看到的电流值是多少?

    此致、
    Bob B