This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:高阈值警报、但无法实现低阈值警报?

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701670/ads7142-high-threshold-alert-but-no-low-threshold-alert-possible

器件型号:ADS7142

您好!

我正在设计一种应用、在该应用中、当信号变高时、必须将 MCU 从睡眠状态唤醒。

为此、我们希望使用 ADS7142。 我设法让 ADS 在高阈值时发出警报、到目前为止都很好。

问题是、即使我将下限阈值设置为零、低电平信号也会生成警报、这不是我们想要的。

是否有方法仅在高阈值时生成警报?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martijn、

    您所描述的用例是有效的。 但 ADS7142不具有单独启用/禁用高阈值和低阈值的功能。

    您的输入信号的正常工作范围是多少? 如果零是有效输入、是否可以将该信号移动几毫伏以避免在零状态时发出警报?

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sandeep。 我们现在正在研究将信号提升到零以上、这可能会起作用。