This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7056:使用 FPGA 进行控制的 HDL 代码

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702855/ads7056-hdl-code-for-the-control-with-fpga

器件型号:ADS7056

尊敬的:

我在从提到的 ADC 读取数据时遇到问题。 它是具有多个运行相同 SCLK、CS 的 ADC 的定制板、但每个 ADC 都有自己的 SDOx。 FPGA 以 ADS7056数据表中描述的方式控制 SCLK 和 CS、范围界定信号显示的数据时钟与数据表中描述的相同。 我不会给您带来任何麻烦、它非常简单、但我想知道是否有一些 HDL 代码可用于测试您可能用于评估的单个 ADC? 如果存在、您是否可以共享以检查差异?  

此致、

Matthew