This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:在更窄的温度和电压规格范围内的时钟性能

Guru**** 2779825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702685/ads7142-clock-performance-over-narrower-temp-and-voltage-spec

器件型号:ADS7142

您好!

对于 ADS7142,根据电气规格,我看到时钟速度周期有很大变化(例如,高速振荡器的时间周期为50ns,而最大值为110ns)。  我假设这是因为它在宽温度和电压范围内指定

您能给我们一个关于 THOO 和 TLPO 上 TA = 0C 至45C、AVDD=DVDD=1.8V 的变化的想法吗-在电气规格的"内部振荡器"部分中指定。

谢谢、

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我正在将此查询脱机。 我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢、此致
    Abhijeet