This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:输入结构

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702688/ads7142-input-structure

器件型号:ADS7142

您好!

我们希望将信号交流耦合到 ADS7142的输入。   ADS7142的输入结构是否要求用户使用外部电阻器来适当地设置输入偏置?  

此外、我们将音频输入 ADS7142。  在某些情况下、用户可能会向 ADS7142施加2V RMS 音频输入、该输入将由1.8V 电压供电。   我们是否需要衰减信号以确保我们永远不会超过 AVdd、或者 ADS7142内部是否有机制来保护它免受过压情况的影响?

谢谢、

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    ADS7142输入满量程范围为0至 AVDD。 需要在该范围内调节输入、以确保器件不会在建议的工作条件下运行。

    在1.8V AVDD 电源下、2Vrms 意味着2.82V 峰值电压。 ADS7142具有从输入引脚到 AVDD 的内部 ESD 二极管。 在过压情况下(输入>= AVDD+0.3V 典型值)、这些二极管会将钳位输入信号传导到 AVDD。 在 OV 条件下流经这些二极管的电流过大可能会损坏器件。 音频源和 ADC 输入之间是否有任何输入串联电阻器。

    在过压情况下、不建议依赖内部 ESD 二极管。 我们建议衰减输入信号以匹配 ADC 满量程范围(在本例中为0至1.8V)

    谢谢、此致
    Abhijeet