This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:将 ADC12J4000EVM 连接到 Altera FPGA 板 Stratix V 需要什么?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701723/adc12j4000evm-what-do-i-need-to-connect-the-adc12j4000evm-to-an-altera-fpga-board-stratix-v

器件型号:ADC12J4000EVM

你好。 我想使用 SMA 电缆将 ADC12J4000EVM 连接到 Terasic Altera 收发器信号完整性开发套件 Stratix V GX 版。 我是否需要购买任何电路板、连接器或其他器件才能实现它?

信号来自 Keysight 任意波形发生器、Terasic Stratix V 板可能会接收来自 ADC12J4000EVM 的数字数据来处理它们。

此外、在使用 ADC12J4000EVM 之前、您建议使用哪种低通滤波器模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paulo、

    我们将详细了解您的问题、我们的一位工程师将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我不知道如何将 ADC12J4000EVM 轻松连接到该基于 Altera 的电路板。 您需要找到一个 FMC 至 SMA 分线板、该分线板可启用所有必需信号(从 ADC、您需要8对 JESD204B、FPGA CLK、SYSREF)。 到 ADC EVM、您需要 SYNC_SE)才能连接到 Altera 板。
    更简单的解决方案是使用我们的 TSW14J56EVM 或具有板载 FMC 连接器的 Altera 或 Xilinx 电路板。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Jim。

    另一个问题:使用 TSW14J56EVM 是否可以将输出输出到基于 Altera 的电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我看不到任何将 TSW14J56EVM 连接到您想要使用的 Terasic Altera 收发器信号完整性 Stratix V 开发套件的简单方法。
    您使用该开发套件的目的是什么? 将 ADC 数据放入开发套件后、您计划如何处理这些数据? 您是否计划对数据进行一些处理? 数据处理完毕后、是否会出于某种目的将其输出? PC?
    谢谢、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的研究团队致力于进行光学通信。 我们正在尝试使用 OFDM 调制建立高速实时系统;因此、接收器需要一个 ADC 来将数字信号驱动到 Terasic Altera 收发器信号完整性 Stratix V 板。 Altera 板将使用我们自己的算法处理这些数据。 TSW14J56EVM 在某些测试中很有用、但我们需要来自 ADC 的数字信号作为 Altera 板的输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    将 ADC12J4000EVM 连接到具有板载高引脚数 FMC 连接器的 Terasic TR5 FPGA 开发套件等电路板会更容易。

    http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=158&No=1001

    我看不到任何方法可以将数据从通常与 ADC12J4000EVM 配合使用的 FMC 采集板发送到 Terasic Altera 收发器信号完整性 Stratix V 板。

    此致、

    Jim B