This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314EVM:USB COM 输出类型

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1314, LDC1314EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697755/ldc1314evm-usb-com-output-type

器件型号:LDC1314EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1314

我想弄清楚转盘输出的格式、以便分析 LabVIEW 中的数据。 从本质上讲、我想知道从转盘获取用于分析的原始数据的最佳方法。 什么是3.0 USB 输出格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您是否使用了采用 LDC1314的1度转盘参考设计? 还是使用 LDC1314EVM?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我有一段时间没有听到您的声音、因此我假设您找到了您的问题的答案。 如果情况并非如此、请随时回复此主题或在论坛中发布新问题。

    此致、