This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:接线异相液位问题

Guru**** 2750395 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701860/fdc1004-question-with-wiring-out-of-phase-liquid-level

器件型号:FDC1004

您好!

我尝试设置屏蔽、如本"/lit/an/snoa925/snoa925.pdf 文档中所示。 我不使用 FDC1004EVM、而是使用 Raspberry Pi。 我从传感器读取了值、但问题是我似乎找不到  

根据此图、我对如何连接 SHLD2存在疑问。 连接到 SHLD2和 GND 的导线是否相同、这可能意味着 GND 端口和 SHLD2端口彼此相连、我理解对吗? 如果不是、请告诉我如何实现 GND 和 SHLD2的接线、其中的详细屏幕截图将非常有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kulatuch、

    SHLD2和 GND 未相互连接。 在这里、我们建议为 SHLD2使用屏蔽电缆、其中 GND 是屏蔽 SHLD2。 在图的中间部分、您可以看到、我们还建议为 CIN2和 CIN1使用屏蔽电缆。 在本例中、SHLD1屏蔽 CIN1和 CIN2。  

    SHLDx 引脚将由直流电压驱动、因此您不应将其连接到 GND 引脚。 您可以在数据表的第8.3.1节中阅读有关 FDC1004屏蔽功能的更多信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kristin

    我在实验的底部找到了注释

    "水是本实验中使用的液体。 不能用于液位感应的液体包括油基液体、肥皂或残留粘性或光滑的液体。"

    FDC1004是否可用于通过 OOP 解决方案测量废水级别? 如果不是、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kulatuch、

    如果废水不会留下残留物、或者液位检测不需要非常精确、则可以使用电容式液位检测。  

    液体残留的任何残留物都会影响传感器的电容读数、从而过度报告容器的填充级别。 如果液体具有一定导电性(即使肥皂也足够导电)、则液体可以在完成电容读数之前对传感器进行放电、这将显著降低系统精度。  

    此致、