This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:有关处于并行模式的 CS 引脚的问题

Guru**** 2993260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702034/ads8568-questions-on-cs-pin-in-parallel-mode

器件型号:ADS8568

数据表的措辞似乎存在差异。 请阅读以下客户评论:

第19页的图3是并行写入访问时序图、其中显示 CS\和 WR\启动为高电平、然后 CS\和 WR\变为低电平、同时 DB[15:0]由上部配置字驱动。 对于 tWRH、WR\被拉为高电平、然后使用 DB[]上的较低配置字将其拉低。 CS 始终保持低电平。 然后将 WR\拉为高电平、然后将 CS\拉为高电平。

在第35页、图40中、我们看到对于并行模式、CS\可以在两个 WR_\周期内保持低电平、或者在这两个周期之间变为高电平(以及 WR_\变为高电平)。

最后、在第34页的第9.4.2节"软件模式"中、我们读出"在这两次访问期间不要保持 CS 为低电平"。 这与其他发言相矛盾。

什么是正确的?

使用的措辞似乎存在细微差异。 CS 可以在整个写入/读取周期内保持低电平、也可以在写入/读取之间再次变为低电平。

我在论坛帖子中看到、CS 可以保持低电平以读取多达8个通道、也可以在每次读取之前变为低电平。 写入配置寄存器时(2个周期)是否相同? 请具体说明,以便我可以回答客户的问题。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    这是一个重复的线程- e2e.ti.com/.../701331
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    当然、客户也发布了这个。
    我将从我的末尾关闭它
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquiat