This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150:如何重置 TVP5150

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700719/tvp5150-how-to-reset-the-tvp5150

器件型号:TVP5150

尊敬的所有人:

我的客户遇到 TVP5150问题、并且有以下问题、因为他们看起来需要暂时关闭 TVP5150:

-关闭设备有什么可能?

-由于他们没有通过 PDN 引脚关闭信号线、奥迪想知道是否可以通过 I²C:

-设置寄存器02h、bit0、断电模式时会发生什么情况? 振荡器是否会继续运行? PLL 是否仍然打开? 能否减少27MHz 辐射的发射?

-设置寄存器05h、位0、软件复位时会发生什么情况? 这只会导致系统短时间复位、还是可以将其保持在复位状态更长时间?

谢谢、此致、

Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Armin、
    遗憾的是、我无法访问任何 TVP5150 EVM 以直接回答这些问题。
    但是、我认为 PDN/断电基本上是相同的。 它们应该保持内部寄存器设置、并且仍然响应后续 I2C 事务、但是 A/D 和视频处理内核被置于一个低功耗模式。 我猜振荡器仍处于启用状态、但客户应该能够通过使用示波器查看振荡器引脚来轻松检查此情况。
    对于寄存器5、位0、我认为这是一个自复位控制、因为它应该将器件完全复位回默认设置、但是客户可以通过在写入该位后读回寄存器来验证这一点。
    BR、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    非常感谢-但是、我还不清楚应该做什么:

    问题说明基本上如下:
    它们 在27MHz 和多个频率下会看到过多的 EMI、因此、当后视摄像头(该芯片用于该器件)未用于避免辐射时、希望关闭芯片。 但是、它们无法使用断电线路、因为这不会在其电路板上输出、因此需要通过 I²C Ω 关闭器件。 这样就会产生这样一个问题:当通过 I²C μ A 断电时、27MHz 时钟是否仍在运行?

    非常感谢您的参与、
    此致、
    Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我只能建议尝试一下、看看排放是否足够减少、以满足客户的要求。

    发射很可能来自电路板、因此可能有助于直接禁用数字输出(数据和时钟)、而不是 TVP 时钟。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    谢谢-我明白了。

    您能否确认器件可通过 μ I²C (寄存器02h、位0)关断?

    再次感谢、
    此致、
    Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我只能建议尝试一下、看看。

    我无法访问任何 EVM 或任何其他支持资源。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    您能给我指的是能够在这方面帮助我的人吗?
    谢谢、此致、
    Armin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、该器件已成为 NRND 多年、不再提供支持资源。

    BR、
    Steve