This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7054:为 ADC 选择全差分放大器

Guru**** 2902120 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS7054, LMH6551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702143/ads7054-select-fully-differential-amplifier-for-adc

器件型号:ADS7054
主题中讨论的其他器件:THS4551LMH6551

我想测量小信号、因此我需要放大器的高输入阻抗(1M Ω)。  在 ADS7054的数据表中、TI 建议使用 THS4551系列、但其输入阻抗较小(100K Ω)。 所以我想换一下放大器,我能用另一个选择吗? 例如:LMH6551。  它们之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Hiep

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    理想情况下、如果您使用数据表中所示的应用电路之一来驱动 ADS7054、则输入信号源的有效负载将类似于 THS4551引起的负载。 这主要是因为放大器周围使用了偏置电阻器。 我相信您在这里更关注输入负载。 如果我丢失了一些东西、请更正我的问题。

    如果您需要真正的高阻抗、我建议使用单独的缓冲器来驱动 ADS7054 AINP 和 AINM 引脚。 您可以使用双封装运算放大器并在缓冲器配置中使用每个运算放大器来驱动 ADC 输入引脚。 缓冲器将为您的输入信号源提供真正的高阻抗。

    谢谢、此致
    Abhijeet