This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:数据表中未列出有关多芯片同步的详细信息、但确实支持该信息。

Guru**** 2914730 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADC12J4000, ADC12J2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699977/ads54j60-no-details-about-mult-chip-synchronization-listed-in-datasheet-but-does-support-it

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: ADC12J4000ADC12J2700

你好

当我们从 ADS12J2700/ADS12J4000迁移到 ADS54J60时、我将查找有关该器件的更多信息。

在数据表首页上、它指出 ADS54J60确实支持多芯片同步。  之后、没有列出有关此主题的详细信息。  另一方面、在 ADC12J4000的数据表中、第7.3.7.2.13节专门讨论此问题。   

它是否与 ADC12J2700/ADS12J4000的多芯片同步相似?   我们需要对此进行确认。  我们发现一个数据表包含有关此问题的整个部分这一点很奇怪、但在另一个数据表中、我们只找到一个没有任何详细信息的参考。  它几乎像 ADS12J4000系列产品的数据表一样、比 ADS54J60的数据表更加完善。

请提供帮助。

谢谢

Layne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Layne、

    由于 ADS54J60支持 JESD204B、因此您可以同步多个器件。 如果与大多数用户一样使用子类1运行、则延迟将在所有器件之间是确定性的。 有关 多器件同步的更多信息、请参阅附加文件。   ADC12J4000具有更多用于捕获 SYSREF 输入的选项、因此数据表中有一个完整的同步部分。 此功能已添加到此器  件中、因为它可以以更快的器件时钟(ADS54J60为4G 与1G)运行。 但在任何一种情况下、这两个器件都可以同步。

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../6378.Multi_2D00_Device-Synchronization-of-JESD204B-Data-Converters.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 提供的信息。