This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14DS080:将此 IC 用于新设计

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699647/adc14ds080-using-this-ic-for-new-designs

器件型号:ADC14DS080

我正在开发一个低成本 UWB 系统、并计划使用零 IF 方案。 我使用的是1GHz 带宽信号、因此我需要具有如此高带宽的 ADC (采样率并不像周期性信号那样重要、因此我可以在多个周期内进行测量)。 此 IC 是迄今为止满足我要求的最便宜的 IC;但是、我不愿意使用它、因为它似乎只在罗切斯特提供(并且似乎已经停产、尽管它被称为"有效")。 是否有机会生产另一批这种产品? 或者、有人知道更换价格非常便宜吗? 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Gonzalo
    我将研究您的问题、并将在明天做出更详细的答复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Gonzalo
    我已确认此器件处于活动状态且受支持。 分销商的有限库存似乎是一个临时问题、正在制造更多的器件。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太多了! 想象一下我会使用这个。