Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS114S08 您好!
我使用的基准电压不是2.5V、因此根据数据表中给出的公式、我计算了 NFR 位。 我想知道如何解读此 NFR? 我是否有办法将该 NFR 转换为精度的差值。 这又回到了 IDAC 选择的折衷。 我想避免任何高于1000uA 的 IDAC、因为自发热温升是不可接受的。 但是、在250uA、500uA 和750uA 之间进行选择时、我希望通过从输入读数的增量变化角度解释 NFR 来获得测量分辨率损失的数字。
谢谢。