This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:AD 和 DA 评估模块兼容性

Guru**** 2583625 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14DL3200EVM, ADC12DL3200EVM, ADC12DL3200, FMC-ADC-ADAPTER, ADS5402, ADS5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700801/tsw14dl3200evm-ad-and-da-evaluation-module-compatibility

器件型号:TSW14DL3200EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3482EVMADC12DL3200EVMTSW1400EVMADC12DL3200ADS5407EVMFMC-ADC-ADAPTERADS5407ADS5402

哪些 TI A/D 和 D/A 转换器评估套件与此评估板兼容? 我对 DAC3482EVM 硬件兼容性特别感兴趣。

非常感谢 Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jiri
    TSW14DL3200EVM 平台是一个新的 LVDS 采集/源平台、旨在支持具有高引脚数、极快 LVDS 数据接口的新的和即将推出的数据转换器 EVM。
    目前唯一兼容的电路板是 ADC12DL3200EVM。
    DAC3482EVM 受 TSW1400EVM 支持。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答。 我需要的是一个用于2通道 A/D 和2通道 D/A (每通道采样1GSPS)的平台、该平台在两个方向上都具有低延迟。 ADC12DL3200EVM 似乎是完美的、但我不确定它是否可以与 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU102评估套 件搭配使用、在了解 TSW14DL3200EVM 之前、我选择了 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU102评估套件。  

    可以帮帮我吗?

    谢谢你

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jiri

    ADC 到 FPGA 和 FPGA 到 DAC 链路允许的最大延迟是多少? 这些信息将帮助我们了解是否有其他解决方案可用。

    遗憾的是、ADC12DL3200EVM 与 ZCU102上的标准 FMC HPC 信号连接器不兼容。 这些连接器仅映射34个用户定义的 LVDS 对(FMC0)或30个用户定义的 LVDS 对(FMC1)、这不足以支持 ADC12DL3200 LVDS 数据/clk 接口。

    ADC12DL3200EVM 数据接口包含48个数据对、4个选通对和4个时钟对、需要使用专有连接器引脚分配将所有这些信号传输到 TSW14DL3200EVM。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    谢谢-我发现了同样的问题。

    我对延迟(或数据延迟)没有固定的要求、更短更好(低成本汽车雷达目标仿真-可以模拟更短的目标距离)。 这意味着根本无法使用 JESD204接口。  

    对于 DA 转换、我选择了 DAC5682ZEVM 模块(与 Xilinx 电路板的转换模块一起使用)。 它是一个不错的选择还是其他更好(就数据延迟而言)?

    我仍然不确定 AD 模块。 您能否向我推荐具有最低数据延迟且与 Xilinx Zync 套件兼容的 TI 模块(2个通道、每通道至少500 MSPS)?

    感谢您的支持

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jiri
    我认为 ADS5407EVM 与 FMC-ADC-ADAPTER 配合使用时应与 ZCU102平台配合使用。 我正在与一些同事核实他们是否同意。
    查看 ADS5407 (双路12b 500MSPS、LVDS 输出)和 ADS5407EVM 的功能、了解它们是否可以提供您所需的 ADC 性能、输入信号类型等 ADS5402也可选、它与之类似、但运行速率高达800MSPS。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jiri
    我的同事同意 ADS5407EVM 和 FMC-ADC-ADAPTER 组合应与 ZCU102平台配合使用。 请参阅每个电路板的设计文档、以确定 ZCU102 HPC0连接器上的数据和时钟对位置。
    此致、
    Jim B