This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871EVM:使用 EVM

Guru**** 2911200 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8871, OPA211, REF102, INA105, OPA227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699465/dac8871evm-using-the-evm

器件型号:DAC8871EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8871OPA211REF102INA105OPA227

您好!

我想在项目中使用 DAC8871 EVM。 它是否可以通过 SPI 与 Launchpad F28027配合使用以驱动液压伺服阀? 连接时应连接哪些引脚?  

谢谢、

Nishant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishant、

    连接器件所需的最小控制引脚为 CS、SDI 和 SCLK。 在这种情况下、/LDAC 将连接到 GND、/RST 将连接到高电平。 RSTSEL 连接无关、因为在没有将/RST 引脚引出到控制器的情况下、无法启动复位。

    LaunchPad 看起来具有完成此操作所需的相应外设、还包括可选的 GPIO 引脚连接。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    感谢您的回复。 我还有一个问题、J1和 J2接头的间距是多少? 它是否可以通过常用的跳线进行连接?
    谢谢、
    Nishant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DAC EVM 连接器的引脚间距为100mm、使用典型跳线连接时应该没有问题、只要小心、就有足够的焊接空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢 Kevin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    DAC8871 EVM 所需的电源电压是多少?

    Nishant Sharma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant、

    VCC 和 VSS 是 DAC 模拟电源、板载缓冲放大器(OPA211和 OPA227)、INA105和 REF102的净别名。 DAC 需要至少+/-13.5V 电源、但为了保护 INA105最大电源、这不应超过+/-18V。

    另一个电源轨是用于 DAC 上的 VDD 引脚、2.7V 至5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Duke、
    好的。 模拟接地和数字接地。 EVM 上有哪些引脚?

    Nishant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishant、

    EVM 用户指南(www.ti.com/.../slau233.pdf) 提供了完整的原理图和连接器引脚排列等的详细信息 J3-5和 J3-6分别为数字接地和模拟接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Kevin
    Nishant Sharma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我正在为 EVM 使用+/-15V、0.5A 电源。 DAC EVM 能否处理0.5A 的电源电流?
    Nishant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishant、

    在电源上具有500mA 电流能力是一种合理的配置。 正常运行时电路板的总功耗不应超过如此高的值、因此操作 EVM 板时会产生大量开销。

    如果在连接 EVM 时实际从电源上拉取500mA 电流、我将检查是否存在短路或元件损坏。 电流消耗不应太高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    因此、简而言之、我的0.5A 电源将仅提供电路板所需的电流。 它不会始终提供0.5A?。 很抱歉这个小问题、但我不熟悉电子产品。
    Nishant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishant、

    您的求和正确。 电源未向 EVM 注入固定电流。 它提供具有编程电流限制的固定电压。 如果达到该电流限值、电源电压将开始下降。 否则、电源具有500mA 的拉电流能力、可为电路板提供负载调节。