This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:在 JMODE 中使用更少的通道3.

Guru**** 2931760 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701941/adc12dj3200-using-less-lanes-in-jmode-3

器件型号:ADC12DJ3200

我想将 ADC12DJ3200EVM 与其中一个 Xilinx EVM 板连接、该板具有10个路由到 FMC 的收发器。 我的问题是、我可以对每个 ADC 通道使用 JMODE 3和5个通道、并丢弃其余3个通道吗? 或者应该为每个通道使用 JMODE 2和4个通道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adeel Asif:

    我们正在调查您的问题、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Adeel

    如果 FPGA 采集板有10个通道、则应使用 JMODE2 (每个 ADC 通道4个通道)而不是 JMODE3 (每个通道8个通道)。

    对于给定的 JMODE、无法将 ADC 重新配置为使用少于正常通道数的通道。

    请注意、我们有一个适用于 ADC12DJ3200EVM 和 Xilinx KCU105开发平台的示例固件。 该固件包可从此处获取:

    http://www.ti.com/product/ADC12DJ3200/toolssoftware

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B