This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:关于导联脱落检测

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701953/ads1298r-about-lead-off-detection

器件型号:ADS1298R

大家好、团队、

1)是否可以同时采集导联脱落检测和生物电势 AD 值?


2)有以下两种导联脱落检测模式。 每种使用方式有何不同?

(a)电流源模式导联脱落
(b)上拉或下拉电阻器模式导联脱落

通过将 LOFF 寄存器设置为0xE3来选择(A)时、可以获取生物电势 AD 值、但无法进行导联脱落检测。  即使移除或附加了导联、导联脱落的获取值也不会改变。
通过将 LOFF 寄存器设置为0xF3来选择(B)时、可以获得导联状态变化、但 AD 值已饱和。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    感谢您的发帖!

    1. 是的。 在收集数据时、可以同时操作直流和交流导联脱落。 每个数据帧开头的状态字包含 LOFF_STATx 位的状态、这些位用于指示每个单独电极输入上的导联脱落事件。 交流导联脱落事件通过分析交流导联脱落频率下的信号幅度来确定。
    2. a)和 b)导联脱落方法均用于将电流注入电极导线和人体。 电阻上拉方法提供的电流将高于可编程电流源=(AVDD - AVSS)/(2 * 10M)。 交流导联脱落检测功能使用相同的电流源或电阻器。 交流导联脱落激励信号是通过在正负通道输入(INxP 和 INxN)之间来回斩波导联脱落源生成的。  
    3. 当 LOFF = E3h 时、您仅使用6nA 的导联脱落电流。 这可能不足以将输入拉至超出比较器阈值、即使您使用的是最小70%/ 30%设置。 电阻上拉方法产生的电流(LOFF = F3h)可能会产生一个差分失调电压、该电压对于该通道来说太大(VIN 必须<= VREF/增益)。 我会尝试使用电流源方法、首先使用较大的电流幅度。 如果不起作用、请尝试使用电阻器方法并降低通道增益设置。

    此致、