This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:TVP5150AM1ZQC -问题、PAL -颜色闪烁。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701610/tvp5150am1-tvp5150am1zqc---problems-pal---colors-blinking

器件型号:TVP5150AM1
Thread 中讨论的其他器件:TVP5150

你好!

将其放入另一批基于 Tvp5150 + DM365 (Linux)的 DVR 设备。


PAL camera -> TVP5150 -> DM365->视频文件。


打开后、检测到颜色闪烁。

串行设备已制造多年,没有任何问题!!!

在这一批次中、编解码器的外壳上有标记:
5150AM1.
23S59RT

5150AM1.
23S59QT

因此、图像以不同颜色闪烁。

----------------------------------------

已将数据编解码器、上一批编解码器替换为标签:
5150AM1.
11A1RJT

5150AM1.
63吨

5150AM1.
32吨

图片还可以!
----------------------------------------

编解码器是从官方代表处购买的。

该怎么办?
问题是什么?

foto (颜色闪烁):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我的错误(标记芯片):

    在这一批次中、编解码器的外壳上有标记:
    5150AM1.
    23С59RT μ A



    5150AM1.
    23С59QT μ A

    因此、图像以不同颜色闪烁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是时钟稳定性问题。

    您可以尝试不同的晶体负载电容器吗?

    您可以尝试不同的晶体吗?

    您可能会看到由晶振引脚电容的微小变化引起的批次间的变化(这是正常现象)、 但是、如果晶体负载电容不大、那么 TVP 可能是问题、实际上它实际上是负载电容的变化。

    当您读回锁定状态寄存器时、TVP 是否报告颜色锁定?

    当您触摸晶体两侧的示波器探头时、有什么变化吗? 当您将手指放在晶体引脚和/或负载电容器上时、有什么变化吗?

    BR、

    Steve