This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5482EVM:ADS5482EVM 和 ADS6445EVM 源代码

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5482EVM, ADS5482, ADS6445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699808/ads5482evm-ads5482evm-and-ads6445evm-source-code

器件型号:ADS5482EVM
主题中讨论的其他器件:ADS6445EVMADS5482ADS6445TSW1400EVM

大家好

如果我们问 ADS5482EVM 和 ADS6445EVM、您是否介意?

我们的客户希望使用采用 FPGA 的 ADS5482和 ADS6445。
如果您有适用于这些器件的软件、您能给我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、

    您可以在 TI 网站的产品文件夹下找到 TSW1400EVM 的源代码。 这是用于从 ADS6445EVM 采集数据的平台。 该板包含 Altera Stratix IV FPGA。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim San

    感谢您的合作!
    您可以在 TI 网站的产品文件夹下找到 TSW1400EVM 的源代码。
    ->这是否意味着以下几点??

    客户需要.c 类型代码、那么这些数据是否包含?


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、

    我们不提供任何 C 代码。 他们为什么需要这样做?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim San

    感谢你的答复。
    好的、我们明白了。

    他们为什么需要这样做?
    ->我们的客户希望将其用作参考。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim San

    如果您使用的是.vhd 或.v 源代码而不是.c 源代码、您能否与我们共享它?
    它的背面接地是相同的。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、

    TSW1400EVM 产品文件夹下的文件具有.v 和.vhd 代码。 它们位于下面显示的 zip 文件中。  您正在寻找 FPGA 源代码、对吧?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在寻找 FPGA 源代码、对吧?
    ->是的,我们将检查此 agein。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim San

    非常感谢您的支持。

    在 TSW1400EVM 文件夹中、有以下两个文件:
    ・TSW1400_ADC_REMOVE_ver2.2_22032013.Qar
    ・tsw1400_LVDS_DAC_SAMPLE_WISE.Qar

    这些是 Altera FPGA。
    客户需要.vhd 或.v 文件。

    此致、

    大田松本

    TSW1400_ADC_REMOVE_ver2.2_22032013.Qar

    tsw1400_LVDS_DAC_SAMPLE_WISE.Qar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、

    如果文件使用 Altera Quartus 工具并打开项目、则可以提取这些文件。 您还可以通过以下链接下载请求的文件。

    此致、

    Jim

     txn.box.com/.../ubg02on898zuiq0yq1l8wqdhqefo7y9s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim San

    感谢您的始终支持。

    我们可以找到.v 文件。

    如果 您知道以下几点、您能告诉我们吗?

    "ver"文件夹中。
    -    ADS6445EVM 和 ADS5482EVM 的示例代码参考文件是什么?
    客户使用 Xilinx FPGA。 那么 、这些文件 是否对应于 Xilinx?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、

    1400产品页面上发布的源代码是适用于所有器件的统一固件。  我无法在该固件中找到特定于器件的代码。

    它可以从 HSMC 连接器捕获来自28个 LVDS 对的数据。 但是、仅考虑来自所连接 ADC 器件的 LVDS 对的数据。 此选择在基于"select_LINes_i"输入信号的"channel_select_n_re顺序"模块中完成、该输入信号将通过软件寄存器写入更新。

     

    随附的设计文档"TSW1400_ADC"介绍了固件中的大多数核心模块。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW1400_5F00_adc.doc