This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1296:ADS1292 ADS1296比较

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1296, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702032/ads1296-ads1292-ads1296-comparison

器件型号:ADS1296
主题中讨论的其他器件: ADS1292

您好!

除了通道编号之外、在参数和应用用例方面、ADS1292和 ADS1296之间有何差异?

非常感谢。

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    感谢您的发帖!

    与 ADS1292相比、ADS1296属于更新的器件系列、具有更高的采样率(32kSPS vs 8kSPS)、一半的输入参考噪声(8uVpp vs 4uVpp)和改进的共模抑制(-115dB vs -105dB)。

    这两款器件都用于一组类似的 EEG、ECG、EMG 功能。 在考虑这些系统的架构时、通道数是最大的决定因素。