This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82设置回顾

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699294/dac38j82-dac38j82-set-up-review

器件型号:DAC38J82

设计。

我正在查看 DAC38J82设计。

我的设置如下。

MSPS 范围:100MSPS 至600MSPS
输入 IF:368.64Mhz
输入类型:实数
带宽:100Mhz
采样时钟:245.76Mhz
抽取率:4.
DAC NCO:368.64Mhz
LMFS:4211

请详细说明 BW。

请查看我的设置。

由于价格原因、我必须设计一个紧凑的设计。

请帮帮我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    DAC 采样率是多少? 为什么您提到抽取? DAC 只能内插。 DAC 将使用外部时钟还是内部 PLL? MSPS 范围是什么意思? DAC 具有输出 IF、而不是输入 IF。 为什么会提到这一点? 您似乎将一些 ADC 要求与 DAC 要求混淆。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim
    这是我的错。
    请查看我的设置。

    DAC 输出 IF:368.64Mhz
    输出类型:实数
    带宽:100Mhz
    PLL:内部
    采样时钟:245.76Mhz
    内插:4.
    DAC NCO:368.64Mhz
    LMFS:4211

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC38J82_5F00_421.cfgHenry、

    要使您的设置正常工作、外部基准必须为368.64MHz 才能使用内部 PLL。 安装程序的配置文件已附加。

    此致、

    Jim