This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:平均值计算

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701753/afe4490spo2evm-averaging

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

您好!

我对 AFE4490的平均计算机制有疑问。

我看到、平均值的最大数量为16、平均值的公式为:(0.25 * PRP / 50us)-1。

如果占空比为25%、这对我来说很有意义。 但是、如果占空比小于25%、那么是否应将上面公式中的0.25更改为新占空比的值?

GUI 允许我设置公式给出的平均值数量、即使在占空比较短的情况下、平均值应该过多也是如此。 这是否意味着"额外"平均值微不足道?

假设5%占空比对应 于最大4个平均值、如果我在公式中使用0.05而不是0.25。 如果我无论如何将平均值的数量设置为16、那么额外的12个平均值是否会被忽略、因为 LED 仅在~200微秒内采样? 还是应该包括全部16个平均值来改善我的信号?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     NUMAV 参数适用于 CONV 阶段、因为 ADC 在 CONV 阶段工作。 占空比 LED 不影响 NUMAV 参数最大值的计算。 您只需将 CONV 相位宽度设置得足够长、以便 ADC 有足够的时间转换足够的次数并对转换求平均值。

    尽管如此、4的 NUMAV 可能足以获得 ADC 平均值计算的优势。 对 ADC 转换取平均值的操作仅抑制 ADC 对总体噪声的影响。 此外、在较高的 TIA 增益设置下、NUMAV 对总体噪声的影响也变得不太明显。

    此致、

    Anand。