This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300 BCM IQ 测量不一致

Guru**** 2560800 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701460/afe4300-afe4300-inconsistent-bcm-iq-measurements

器件型号:AFE4300

您好!  

我们在测试 Iq 模式时遇到 AFE4300问题、我们将电极 连接到1.19k 电阻器和390p 电容器串联、我们将随机获得2个不同的结果、  

十六进制:

a) I = 0x3445 、Q = 0x1D74   

b) I = 0x32A4 、Q = 0xE082

我们认为 a 是正确的结果、我们大部分时间都会得到它、但我们不知道为什么我们得到 b  

AFE4300处于继续模式、我们只需从 I 更改为 Q、然后关闭。

我们希望得到任何帮助

谢谢、  

Jameel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jameed、

    请参阅 AFE4300数据表的第8.1.3节、了解答案。
    以下是数据表的链接、供您参考。
    www.ti.com/.../afe4300.pdf

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!
    感谢您的回复、我在数据表中没有看到该部分。
    我们只能使用解决方案2、但我不知道如何同步时钟、我正在使用 PWM 时钟。
    有什么想法?
    此致、
    Jameel